Traceparts

Device Technologies sancisce il proprio successo pubblicando modelli CAD su TraceParts

Southborough, MA, 1° agosto 2022 – Device Technologies, Inc. (DTi), azienda che progetta e produce soluzioni speciali per la protezione di cavi, la gestione dei cavi e la sigillatura, ha pubblicato il proprio catalogo 3D sulla piattaforma di contenuti CAD di TraceParts, offrendo a ingegneri e progettisti la possibilità di accedere facilmente a dati fondamentali per i loro progetti.

Il portafoglio di DTi include prodotti che vengono utilizzati quotidianamente da tutti gli OEM, praticamente: passacavi, rifilature, sigilli per porte/finestre, involucri e manicotti per cavi e moduli di controllo del raggio della fibra, tutti di eccellente qualità.

La protezione dei cavi di DTi contribuisce a ridurre i costi e le sfide operative

La protezione dei cavi è un fattore essenziale per gli OEM, in quanto garantisce che il flusso di dati, vitale per le prestazioni delle apparecchiature, continui senza interruzioni.

Il prodotto di punta per la protezione dei cavi di DTi è il passacavo Spring-Fast®. Sostituisce la costosa e complicata tecnica dei passacavi in nylon applicati con l’adesivo risalente agli anni ’40.

Spring-Fast è progettato con un substrato di metallo incapsulato che aderisce saldamente senza adesivo e si aggancia sul bordo con la sola pressione delle dita. Offre la migliore protezione nella sua categoria contro l’abrasione, eliminando il faticoso lavoro di incollaggio, consentendo di risparmiare il 49% dei costi di installazione e migliorando 9,5 volte la produttività delle operazioni. Sono progettati per la produzione e l’assemblaggio. Spring-Fast offre 11 varianti per essere utilizzato praticamente in qualsiasi applicazione, e tutti i numeri di parte e i disegni sono disponibili su TraceParts.

Oltre a Spring-Fast, il portafoglio di soluzioni per la protezione di DTi include le rifilature Trim-Fast™, i sigilli Seal-Fast™, gli involucri e i manicotti per cavi Protect-Fast™ e i moduli di controllo del raggio (RCM, radius control module) Fast-Drop®.

Disegni CAD, cataloghi e dati di configurazione dei prodotti a portata di mano

I clienti di DTi sono ingegneri e progettisti del settore OEM di tutto il mondo, le cui richieste di disegni CAD sono aumentate progressivamente. Per questo motivo, la pubblicazione su TraceParts si è rivelata particolarmente utile. Gli ingegneri hanno così la possibilità di accedere in modo più semplice ai disegni CAD di DTi e scaricarli nel formato nativo che preferiscono.

“I modelli CAD semplificano il lavoro degli ingegneri. Volevamo offrire loro un modo più semplice di accesso tramite TraceParts, che mette inoltre subito a disposizione degli ingegneri i dati di configurazione dei prodotti” afferma Nick Petri, presidente di DTi. “In questo modo, non è più necessario sfogliare pagine e pagine di cataloghi, disegni e tabelle per trovare le dimensioni di un prodotto DTi da inserire in un progetto. Il risultato è una configurazione pressoché istantanea: è possibile scaricare, configurare e verificare il progetto in pochi secondi”.

Utilizzando la tecnologia di TraceParts, i clienti attuali e potenziali di DTi possono adesso importare facilmente i file CAD direttamente nei loro progetti CAD.

Device Technologies Inc

Vai al catalogo

Pubblicazione dei dati di prodotto di DTi per milioni di ingegneri e progettisti

DTi è un’azienda attiva e qualificata che fornisce i propri prodotti agli OEM e ai subfornitori di tutto il mondo; in più, fornisce scorte e soluzioni ottimizzate (come preparazione di kit, taglio su misura e servizi tecnici personalizzati).

La pubblicazione dei modelli CAD su TraceParts consente a DTi di accedere alla platea di TraceParts, composta da 4,7 milioni di ingegneri e progettisti registrati. Una soluzione perfetta, dato l’utilizzo su scala internazionale dei prodotti DTi. Consente infatti a DTi di raggiungere un pubblico più ampio ma altamente mirato di ingegneri meccanici, ingegneri di produzione e progettisti.

Informazioni su DTi device technologies GmbH e Device Technologies, Inc.

DTi device technologies GmbH, una società interamente controllata da Device Technologies, Inc., ha sede ad Amburgo, in Germania. Fondata nel 2018 allo scopo di ampliare e sviluppare ulteriormente il mercato EMEA, DTi device technologies GmbH offre localmente supporto per i prodotti, assistenza clienti, distribuzione, produzione leggera, imballaggio e finitura secondo le specifiche dei clienti. 

Fondata nel 1984, Device Technologies, Inc. (DTi) progetta, produce e commercializza componenti speciali tra cui passacavi, sigilli, rifilature, manicotti di protezione per cavi e fili magnetici ad alte prestazioni con rivestimento polimerico totale o parziale. 

I prodotti di DTi vengono utilizzati in moltissimi settori industriali e da numerosi OEM, tra cui: settore aerospaziale, avionica, applicazioni di manutenzione, riparazione e revisione di macchine e sistemi, settore automobilistico, equipaggiamento militare tattico, turbine eoliche, telecomunicazioni, sistemi di alimentazione, server IT, apparecchiature per la climatizzazione, settore medicale, giochi e produzione per i servizi di ristorazione.

DTi investe continuamente in ricerca e sviluppo per migliorare i propri prodotti e processi, in modo da ottimizzare i risparmi sui costi e le opportunità in termini di efficienza per i clienti. DTi è totalmente conforme agli standard ISO 9001 e AS 9100.

 
Spring Fast®, Fast-Drop®, Trim-Fast™, Seal-Fast™, Protect-Fast™ e Shield-Fast™ sono marchi registrati di Device Technologies, Inc. 

Assistenza clienti EMEA/America Latina

Meike Kurzak
DTi device technologies GmbH
Poststrasse 33
Hamburg 20354 – Germania
Ufficio: +49 40 350 85 128
contact@dti-devicetech.eu
www.dti-devicetech.eu

Contatto tecnico Nord America e Asia

Steven O’Loughlin
Device Technologies, Inc.
155 Northboro Road
Southborough, MA 01772 – Stati Uniti
+1-508-229-2000, Ext. 250
soloughlin@devicetech.com

Circa l'autore

Helena Tomic
Helena Tomic

Marketing Specialist, TraceParts

Altri articoli simili