Traceparts

Newsletter per i nuovi interessanti prodotti per ingegneri e progettisti #57

Ottobre 2024 – Nuovi prodotti industriali selezionati da TraceParts.

  • Conferenza COMSOL a Firenze – Tre giorni dedicati alla simulazione
  • Una maniglia, 7 colori differenti – Il nuovo sistema di blocco con maniglia DHS
  • MECCANIA: Perché scegliere Mecline – Nuove prestazioni, nuovi profilati Mecline
  • La stampa 3D per reparti di produzione più efficienti – eBook
  • ONE TEAM USER MEETING 2024 Manufacturing – Save the date
  • Sensori di movimento e posizione – Honeywell lancia un prodotto per il rilevamento della posizione assoluta
Cool New Products for Engineers & Designers



Nuovi prodotti industriali selezionati da TraceParts

Conferenza COMSOL a Firenze

Tre giorni dedicati alla simulazione

Inizia domani al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino la COMSOL Conference 2024 Florence. Ingegneri, tecnici, ricercatori e manager provenienti da tutta Europa avranno l’opportunità di confrontarsi, apprendere nuove tecniche di modellazione e scoprire come i loro colleghi usano la simulazione per creare innovazione.

Scopri di più
Una maniglia, 7 colori differenti

Il nuovo sistema di blocco con maniglia DHS

Versatilità senza pari: La nuova maniglia DHS coniuga funzionalità e efficacia: grazie alla tecnologia RBG presenta sette colori diversi che segnalano i vari stati della macchina. Può essere utilizzata come soluzione stand-alone, oppure con l’elettroserratura di sicurezza AZM40, con i sensori di sicurezza delle serie RSS36 e RSS260 e con il pannello di controllo BDF40.

Scarica la brochure !
MECCANIA: Perché scegliere Mecline

Nuove prestazioni, nuovi profilati Mecline

I nuovi Profilati Mecline combinano resistenza e flessibilità con efficienza produttiva, sono ideali per strutture di precisione e sistemi di grandi dimensioni essendo in grado di adattarsi a tolleranze strette e requisiti specifici. Compatibili con profilati e accessori standard di Meccania, sono disponibili con opzioni per esigenze personalizzate.

Guarda il video
La stampa 3D per reparti di produzione più efficienti

eBook

Leggi questo nuovo eBook per scoprire:
• Che tipo di problemi può risolvere la produzione additiva interna per il tuo reparto di produzione
• In che modo la produzione additiva risolve i comuni problemi dei reparti di produzione e ottimizza la produttività
• Le applicazioni di stampa 3D per i reparti di produzione
• Un approfondimento delle tecnologie di stampa 3D alla base delle applicazioni per i reparti di produzione

Leggi l’eBook
ONE TEAM USER MEETING 2024 Manufacturing

SAVE THE DATE

Torna il One Team User Meeting, giunto alla diciottesima edizione! Non prendere impegni giovedì 24 ottobre, saremo all’hotel Meliá di Milano per l’imperdibile evento annuale dedicato alla tecnologia e all’innovazione. 

I nostri esperti congiungeranno le proprie competenze in campo di PDM e PLM, trattando delle novità dei software, così come le soluzioni ad hoc di One Team per la gestione del dato e le integrazioni fra soluzioni. 

Inscriviti ora

Sensori di movimento e posizione

Honeywell lancia un prodotto per il rilevamento della posizione assoluta

Il sensore di posizione Smart Arc presentato da Honeywell consente il rilevamento della posizione assoluta con precisione. Questo sensore di posizione ad arco semplice e robusto offre un pacchetto sigillato IP69K, eliminando i meccanismi di guasto meccanico, riducendo l’usura, migliorando l’affidabilità e la durata e riducendo al minimo i tempi di fermo.

Scopri di più

Circa l'autore

TraceParts
TraceParts

TraceParts è una delle principali piattaforme di contenuti CAD al mondo per i settori dell'ingegneria, delle apparecchiature industriali e della progettazione di macchine. TraceParts offre servizi di marketing altamente mirati per la generazione di lead a centinaia di clienti di qualsiasi dimensione e settore, attraverso potenti applicazioni SaaS e API basate sul cloud, come ad esempio librerie di componenti 3D, cataloghi di prodotti e configuratori.