Traceparts

Newsletter per i nuovi interessanti prodotti per ingegneri e progettisti #53

Giugno 2024 – Nuovi prodotti industriali selezionati da TraceParts.

  • One Team Manufacturing Conference – I video dell’evento dedicato alla manifattura sono disponibili!
  • Il futuro del Digital Manufacturing – Scopri i trend digitali dell’industria manifatturiera
  • Perché la produzione additiva? Perché adesso?​
  • Renishaw a SPS Italia 2024
  • SmartControl sistema di monitoraggio da controllo
  • Comau presenta la nuova famiglia S-Family
Cool New Products for Engineers & Designers
logotp


CNP53-Header-IT


Nuovi prodotti industriali selezionati da TraceParts

IT-CNP53-Ta-1
One Team Manufacturing Conference

I video dell’evento dedicato alla manifattura sono disponibili!

Ti sei perso l’evento di One Team? Sono ora disponibili le videoregistrazioni on demand dell’evento dedicato alla manifattura, dal concetto alla creazione, sfruttando le potenzialità del Generative Design, attraverso simulazioni FEM e produzione innovativa!

Guarda i video
IT-CNP53-Ta-2
Il futuro del Digital Manufacturing

Scopri i trend digitali dell’industria manifatturiera

Ti invitiamo in una location d’eccezione per un evento creato su misura per chi desidera portare la digitalizzazione in azienda. La gestione dei processi di produzione gestibile in un unico ambiente, consente un approccio simultaneo e collaborativo a tutto il processo di officina, dalla progettazione alla produzione, determinando un miglioramento della comunicazione e della qualità oltre che un risparmio di tempo e denaro.

Scopri di più sull’evento
IT-CNP53-Ta-3
Perché la produzione additiva? Perché adesso?​

 

Negli ultimi cinque anni si sono registrati alcuni dei maggiori progressi nella stampa 3D. I produttori di queste tecnologie hanno infatti sviluppato soluzioni capaci di soddisfare le esigenze di numerosi settori industriali. Quali sono questi miglioramenti? E come si traducono in vantaggi concreti per le aziende?

Scarica il whitepaper
IT-CNP53-Ta-4
Renishaw a SPS Italia 2024

 

Tra i prodotti di punta spicca FORTiS, la nuova riga ottica incapsulata che consente di ottimizzare le prestazioni delle macchine utensili, semplificando anche installazione, manutenzione e assistenza. La serie FORTiS, che rappresenta il risultato di molti anni di ricerca e sviluppo da parte di Renishaw, assicura ripetibilità straordinaria, isteresi minima ed eccellenti prestazioni di misura, anche grazie all’innovativo design senza contatto che non richiede guide meccaniche. L’unità ottica, già incapsulata nel corpo dell’encoder, è a sua volta sigillata per evitare contaminazioni causate da liquidi, detriti o altri residui.

Scopri di più
IT-CNP53-Ta-5
SmartControl sistema di monitoraggio da controllo

 

L’introduzione delle tecnologie di monitoraggio e analisi tecnica da remoto sta offrendo un importante valore aggiunto all’efficienza operativa di magazzini, aziende e industrie. Nel caso delle chiusure industriali, queste tecnologie permettono un controllo costante e preciso del prodotto, identificando preventivamente eventuali malfunzionamenti, riducendo il rischio di fermi macchina a tutto vantaggio della continuità operativa, diminuendo i costi legati a interventi d’emergenza e garantendo in generale una maggiore affidabilità e una più elevata sicurezza.

Scopri di più
IT-CNP53-Ta-6

Comau presenta la nuova famiglia S-Family

 

Comau presenta la nuova S-Family di robot piccoli ma potenti ad Automate 2024, la principale fiera dell’automazione del Nord America. I primi due robot ad alta velocità, con carichi utili di 13 kg e fino a 18 kg, sono espressamente indicati per applicazioni di assemblaggio, saldatura ad arco e movimentazione in cui precisione, ripetibilità e velocità devono essere garantite. Caratterizzati da prestazioni elevate e dallo storico design dei robot rossi, riflettono l’impegno di Comau nel rendere l’automazione più accessibile, anche in settori diversi e non automobilistici.

Scopri di più

Circa l'autore

TraceParts
TraceParts

TraceParts è una delle principali piattaforme di contenuti CAD al mondo per i settori dell'ingegneria, delle apparecchiature industriali e della progettazione di macchine. TraceParts offre servizi di marketing altamente mirati per la generazione di lead a centinaia di clienti di qualsiasi dimensione e settore, attraverso potenti applicazioni SaaS e API basate sul cloud, come ad esempio librerie di componenti 3D, cataloghi di prodotti e configuratori.