Traceparts

Et si le secret de l’industrie 4.0 était… de relier l’offre à la demande ?

ÉTUDE DE CAS

La présente étude de cas décrit l’approche adoptée par Motive S.r.l. vis-à-vis du monde de l’industrie 4.0. Cette PME italienne, qui se positionne sur le marché en mettant en avant une fabrication hautement personnalisée, est capable de résoudre les problèmes de son propre secteur spécialisé et de fournir des solutions sur mesure.

L’entreprise évolue dans le domaine de la transmission de puissance et fabrique des moteurs électriques, des réducteurs mécaniques et des variateurs électroniques de vitesse.
Motive a adopté une philosophie 4.0 à une époque où le sujet était encore peu connu, tirant parti du fonctionnement flexible et économe typique des PME italiennes pour établir une interconnexion à travers toute l’industrie, créant un réseau et formant des partenariats industriels dans la chaîne d’approvisionnement et de sous-traitance.

Elle a pris conscience de l’importance de la numérisation, comprenant que la compétitivité réside dans les données, dans la capacité de les collecter, les organiser et les traiter pour les transformer en modèles d’analyse et en opportunités.

Lorsque vous détenez un savoir-faire technique qui vous permet de contrôler tous les maillons de la transmission de puissance et de garantir ainsi toutes les données des différentes parties du système et lorsque vous connaissez les besoins de vos clients, vous êtes en mesure de leur fournir une solution.

La solution de Motive se présente sous la forme de son nouveau configurateur de produits. Cet outil établit un nouveau standard de la catégorie et met la barre encore plus haut. Découvrons pourquoi.

 

CONFIGURATEUR 4.0

Les configurateurs ne sont pas nouveaux dans le domaine des réducteurs de vitesse mécaniques.
Ce sont des outils en ligne qui vous permettent de télécharger des modèles et dessins mécaniques en 2D et 3D, des fiches techniques pour les motoréducteurs, ainsi que leurs accessoires à l’aide de procédures intuitives et guidées.

Le configurateur de Motive offre en plus des fonctionnalités supplémentaires.

  • Il vous permet d’accéder à l’assemblage du motoréducteur et aux variateurs électroniques de vitesse installés, montrant ce qui se passe au niveau des performances aux différentes charges ou vitesses présélectionnées.
  • Il contient des centaines d’exécutions interconnectées qui guident l’utilisateur sur la manière d’optimiser le produit pour l’adapter aux différents environnements, utilisations, conditions d’installation et applications.
  • Il génère une fiche qui contient non seulement les données techniques, mais aussi les données et codes nécessaires pour établir une compréhension correcte et sans équivoque entre les besoins du client et le processus de production de Motive.
  • Il est en lien avec la section dédiée aux clients sur le site web de Motive. Cette application permet aux clients de connaître le prix final du produit qu’ils ont configuré.

motive_configuratore

Pas mal, non ?

Mais ce n’est pas tout : Motive agit au quotidien pour fournir des informations en ligne et hors ligne sur ses fonctionnalités exclusives et pour trouver des clients potentiels.

L’entreprise a compris à quel point il est important que l’offre réponde à la demande en travaillant sur le positionnement de son site web et en exploitant désormais son partenariat avec TraceParts. Avec plus de 3 millions de concepteurs à travers le monde, ce dernier lui offre une vitrine inégalée pour le partage des dessins, modèles et fiches techniques de ses produits et pour la génération de précieux contacts.

Vous trouverez le catalogue de produits Motive sur le portail de TraceParts.

Avons-nous suffisamment d’éléments pour considérer Motive comme une entreprise 4.0 ?

L’élaboration de stratégies fluides et efficaces pour soutenir vos objectifs représente toujours un défi, mais le point de départ est toujours le même : comment résoudre les problèmes de mes clients ? Quelles solutions puis-je garantir ?

J’aimerais remercier Motive pour avoir partagé son approche de l’industrie 4.0. J’espère que cela sera une source d’inspiration pour bon nombre des PME qui se bousculent pour se faire une place sur le marché.

Si vous voulez en savoir plus sur le sujet ou si vous souhaitez me faire part de vos impressions, laissez un commentaire ci-dessous ou envoyez-moi un message à gplodi@traceparts.it. Nous y répondrons avec grand plaisir.

 

Téléchargez le guide pour les fabricants de composants qui veulent réussir le lancement de leur catalogue de produits

 

RÉFÉRENCES

Motive Power Transmission – www.motive.it

Configurateur – www.motive.it/fr/configuratore.php

TraceParts – www.traceparts.com

Catalogue de Motive sur TraceParts – ici

A propos de l'auteur

TraceParts
TraceParts

TraceParts est l'une des principales plateformes de contenu CAO au monde pour l'ingénierie, les équipements industriels et la conception de machines. TraceParts offre des services marketing de génération de leads très ciblés à des centaines de clients de toutes tailles et de tous les secteurs, via une puissante API basée sur le cloud et des applications SaaS telles que des bibliothèques de composants 3D, des catalogues de produits et des configurateurs de produits.