Traceparts

TraceParts 2023: Eine bemerkenswertes Jahr mit 366.000 Registrierungen, davon 196.000 Opt-In-Kontakte  

Seit 2001 hat sich TraceParts als eine führende Plattform für CAD-Inhalte für Ingenieure und Designer etabliert. Das Unternehmen, das heute mehr als 5 Millionen Fachleuten den einfachen Zugang zu CAD-Modellen und technischen Daten von Produkten aus allen Industriesektoren ermöglicht, setzt sein Wachstum fort. Genauere Betrachtung der Registrierungen 2023. 

Entwicklung der Anzahl der Registrierungen auf der Plattform TraceParts.com  

Im Jahr 2023 verzeichnete TraceParts 366.000 Neuregistrierungen gegenüber 354.000 im Vorjahr. Ein neuer Rekord, der das wachsende Interesse an der Plattform veranschaulicht.   

Das Jahr 2023 zeichnete sich jedoch nicht nur durch die Zunahme der Anzahl an Registrierungen aus, sondern auch durch den erheblichen Anstieg der Zahl an Opt-In-Kontakten. Tatsächlich haben von den 366.000 Neuregistrierungen 196.000 Benutzer aktiv den Erhalt weiterer Kommunikation gewählt (d. h. 53 % der Neuregistrierungen) und können daher mit digitalen Marketinglösungen von TraceParts gezielt angesprochen werden. Das stellt einen beeindruckenden Anstieg gegenüber dem Jahr 2022 dar, in dem man 150.000 Opt-In-Benutzer zählte. Zwischen 2022 und 2023 wird mit einer Zunahme der Opt-in-Kontakte unter den Neuregistrierungen um 30 % gerechnet. 

Dieser Anstieg spiegelt das hohe Engagement der Benutzer wider und zeigt das Interesse der Gemeinschaft, über die neuesten Entwicklungen, Ressourcen und Möglichkeiten innerhalb der Branche informiert zu werden.  

Zur Erinnerung: Ein „Opt-In“-Kontakt ist ein Benutzer, der ausdrücklich seine Einwilligung erteilt hat, Mitteilungen zu erhalten, insbesondere Marketingmitteilungen. Konkret bedeutet dies, dass Sie als Hersteller und Vertreiber von Bauteilen, als Akteure im Bereich Rapid Prototyping und 3D-Druck, als Herausgeber von CAD/CAM/CAE/Elektronik-CAD-Software oder als Anbieter von Computerhardware über die digitalen Marketinglösungen von TraceParts direkt mit dieser Zielgruppe kommunizieren können. 

Verteilung der Opt-In-Kontakte 2023 

Wie bereits zuvor beobachtet, geht die konstante Zunahme der Anzahl an Registrierungen auf der Plattform für CAD-Inhalte TraceParts.com mit einem signifikanten Anstieg der Anzahl der Opt-In-Kontakte einher. Diese positive Entwicklung, die aus einer ständigen Erneuerung der Datenbank von TraceParts resultiert, bietet neue Möglichkeiten für Ihre Marketingkampagnen. Durch die regelmäßige Aktualisierung seiner Datenbank weitet TraceParts Ihren Zugang auf neue Kontakte aus, wodurch potenzielle neue Zielgruppen für Ihre Werbeaktionen geschaffen werden. 

Zudem profitieren Sie dank der zahlreichen verfügbaren Segmentierungskriterien von einer präzisen Zielgruppenausrichtung, die Ihnen ermöglicht, Ihre Marketingstrategien individueller anzupassen und somit effektiver zu gestalten. Maximieren Sie die Wirkung Ihrer Aktionen und das Engagement Ihrer Zielgruppe, indem Sie sich von unseren Experten beraten lassen.  

Die Opt-In-Kontakte des Jahres 2023 verteilen sich wie folgt:   

Top 5 nach Ländern   

  1. USA 
  2. Frankreich 
  3. China   
  4. Deutschland 
  5. Indien   

Top 4 nach Funktion  

  1. Konstrukteur, Techniker, technischer Zeichner  
  2. Ingenieur, leitender Angestellter
  3. Vorstand, Geschäftsführer, Inhaber 
  4. Selbstständig

Top 5 nach Geschäftsbereich  

  1. Konstruktion & Technisches büro
  2. Technik  
  3. Forschung & Entwicklung 
  4. Fertigung, Produktion  
  5. Instandsetzung & Reparatur  

Top 5 nach Sprache   

  1. Englisch 
  2. Französisch 
  3. Deutsch 
  4. Spanisch 
  5. Chinesisch 

Top 5 nach Tätigkeitsbereich   

  1. Entwicklung & konstruktion
  2. Mechanik 
  3. Automatisierung   
  4. Maschinenbau   
  5. Automobilindustrie

Top 5 nach Interessenschwerpunkt  

  1. Mechanik-CAD
  2. Handelsübliche Bauteile (Spezifikationen, Beschaffung, 3D-Modelle)  
  3. 3D-Druck, Prototyping, 3D-Scanner 
  4. Elektro- oder Elektronik-CAD (ECAD, PCB, EDA)
  5. CAM, CNC, Bearbeitung   

Schlussendlich zeugen die 366.000 neuen Kontakte, die sich 2023 registriert haben, davon 196.000 Opt-In-Kontakte, vom anhaltenden Wachstum der Gemeinschaft von TraceParts-Benutzern. Diese ständige Vergrößerung bietet eine unschätzbare Gelegenheit, Ihre Reichweite auf neue potenzielle Kunden auszudehnen. Diese bemerkenswerten Ergebnisse verdeutlichen auch das Vertrauen, das TraceParts.com von Millionen von Ingenieuren und Designern entgegengebracht wird, die die Plattform als bevorzugte Inhaltsressource betrachten, um ihre Produktivität bei der Gestaltung von Maschinen und Industrieanlagen zu steigern. 

Entdecken Sie, wie wir Ihnen helfen können, die auf unserer Plattform registrierten Ingenieure und Designer zu erreichen und Ihre Marketingziele zu verwirklichen, und laden Sie sich dazu unser MediaKit herunter:  

Über den Autor

Marlène Renard
Marlène Renard

Digital Marketing Specialist, TraceParts