TraceParts 与 KiM 强强联合,为易格斯提供智能解决方案
全球设计师即可获取 3D 塑料零部件
易格斯 (igus GmbH) 为客户提供数万种塑料零部件,包括整个系统。借助 KiM 的 CADClick 技术,TraceParts 对零部件进行了 3D 虚拟化,并发布在 TracePartsOnline.net 上,支持随时随地通过在线或离线的方式获取这些零部件,整个过程轻松便捷。
在浏览易格斯丰富的产品目录时,人们很容易回想到自己与乐高和费雪 (Fischer) 玩具共度的时光。产品目录中包含约 92,000 种零部件,提供了多样丰富的设计选项,因此激发了设计师的创作动力……
更有趣的是,许多零部件和系统可进行个性化配置。这一切都可通过简单的步骤在线完成。
在深入探讨详细情况之前,让我们先了解一下易格斯的概况。
igus 的干式运行微型直线轴,用于定位小负载。
从车库起家
该公司的创始人 Günter Blase 于 1964 年在一个车库里开启了创业之路。他最初的想法是使用注塑成型工艺来制造零部件,而在这之前,必须使用其他更昂贵的方法或完全不同的材料才能制造这些零部件。
在起步阶段,Blase 根据订单生产定制零部件。后来,他推出了自己的产品系列。易格斯于 1979 年发布了第一版产品目录,在不起眼的起步阶段实现了产品销量的飞速增长。
该公司总部位于德国科隆,目前拥有近 2,000 名工作人员,其中约 1,000 人在总部工作,其他员工则分散于 28 个国家/地区的办事处。易格斯是一家真正的全球性企业,其销售伙伴遍布于全球 42 个国家/地区。
不过,上文提到的约 92,000 种零部件中,90% 左右都在科隆生产。这使该公司具备需要的所有条件,同时能够迅速灵活地响应客户需求。
我们所有的产品都具备两种固有的特点——价格比同类产品更低,或者使用期限更长,但生产的产品通常同时具有这两种特点。
易格斯新闻专员 Jörg Landgraf 表示
易格斯每年大约会开发 1,500 到 2,500 种新产品及升级产品。
对于这家位于科隆的公司,其主要产品系列包括塑料滑动轴承、拖链和自动化元件(请参见图片)。
携手合作伙伴成功在线发布零部件
易格斯供应的零部件和系统都是常见的安装零部件,在开发应用的公司工作的设计师会经常使用这些零部件。理想情况下,设计师希望使用所需的 CAD 格式直接虚拟传输这些零部件(即现在的 3D 模型),而无需进行重新设计。
这就是为什么我们刚开始对零部件进行虚拟化,并提供 DXF 格式文件的原因。
易格斯电子媒体负责人 Joschi Rohe 表示
这涉及大量的工作,缺点在于零部件是静态的,而客户无法再对其进行任何操作。许多客户希望使用其他的 CAD 格式,而易格斯希望制作出“精简”而非原始几何结构的模型,这促使易格斯于 1999 年开始寻找合格的服务提供商。
我们找到了 KiM,它为我们的拖链专家系统提供了智能连接器。结果证明,即使从现在看来,这仍然是一个正确的选择。
Rohe 回忆道

Joschi Rohe,igus 科隆电子媒体主管
KiM GmbH 首席执行官 Achim Angel 表示:多年以来,我们为易格斯提供服务,易格斯非常具有创新力,并且高度重视客户服务。
他们凭借大量软件工具,大大简化了终端客户的工作。 作为一家服务提供商,我们很高兴与易格斯建立合作关系。
各种应用都在不断改善,并且更加符合预期效果。 庞大的使用量和下载量充分体现出了他们的成功。
通过 KiM 的推荐,我们了解到了 TraceParts。TraceParts 的门户网站上现在也发布了我们的各类数据。凭借这种方式,在设计流程的初期阶段,我们能够通过自己的网站直接接触到数百万名使用 TraceParts CAD 库及其合作伙伴门户网站的用户。这是我们获取新客户的一个重要渠道。Rohe 继续说道。
由于当前产品数量较多,在目前的流程中需要外部服务提供商来初步准备数据。接下来,这些数据会发送给 KiM,以便进一步进行处理(包括创建不同的语言版本和配置)。
最后,产品模型和所有其他信息将通过 KiM 发送给 TraceParts,并在 TraceParts.com 和 TraceParts DVD 上发布。
我还想要补充的一点是,TraceParts 不需要创建任何几何结构。由于我们在 TracePartsOnline.net 上使用了 KiM 提供的技术——CADClick 内核,因此可以直接从 KiM 客户那里导入数据。
在德国安贝格工作的 TraceParts 总经理 Christian Baumgärtner 在说明与 KiM 和易格斯的合作时表示。
这意味着世界各地的用户可以选择自己需要的内容。
通过 TraceParts 门户选择用于圆周和螺旋运动的拖链。
通过易格斯主页进行访问具有显著的优势。凭借 KiM 的 CADClick 配置技术,该页面上已经创建了特定的产品配置,支持为众多零部件或系统生成个性化的用户解决方案,因此不直接作为目录产品呈现。易格斯通过这一方式为客户提供了一种创新服务。
以拖链为例,拖链的行程长度从 10 厘米到 800 米不等,更不必说其支持电缆插入,以及内部间距可灵活配置的功能。
客户可以使用我们提供的相关配置器,将具体数据输入配置器中,随心安排拖链的布局。这意味着,我们也可以制作这样的 3D 模型。
Joschi Rohe 解释说
这个过程能让零部件制造商和用户双双收益。易格斯只需投入少量的时间来处理特定的产品设计,有时甚至无需费时,因此节省了处理每项要求的时间。
用户还可以随时随地选择创建的特定解决方案,以便立即获取并进行整合。3D PDF 文件也可以通过这种方式创建并传输给用户。
此外,易格斯还提供了完全相同的离线零部件库,对于无法在线操作的使用者,可进行离线下载。该离线零部件库也是由 KiM 创建的。
过往经验与未来展望
到目前为止,该解决方案的使用体验“一直很出色”。 Rohe 表示 :
该解决方案很受客户欢迎,3D 模型的下载量也非常高,系统运行稳定。
当然,我们在时间和成本上受益良多的一个方面是,我们不需要为 TraceParts.com 这样的外部门户网站创建新的数据,与 KiM 合作创建和测试的所有模型都可以直接使用。
Rohe 对与 TraceParts 和 KiM 的合作同样给予了积极的评价:
我们认为他们提供的服务很出色,整个过程得以顺利开展。他们总是乐于接纳我们的新想法。
在未来,合作的领域还会拓展。易格斯甚至想为 CAD 模型添加动画效果。
如果双方能够模拟机器人零部件和拖链的运动过程,我们认为这将会使用户受益,并有助于实现可靠的布局。这也是我们与两位合作伙伴共同争取实现的目标。
更多信息:
Igus: www.igus.com
Kim: www.cadclick.de
Igus 在 TraceParts 的 CAD 数据: www.traceparts.com
联系我们: info@traceparts.com

English
Deutsch
Français
Italiano
Español
Português
日本語
Русский