Traceparts

西门子使用 TraceParts 的 CAD 原生格式解决方案

TraceParts的解决方案促进西门子提升客户增值服务。

所有使用CAD系统开发产品客户都希望能够获取数字化的产品标准和己购买的零部件数据,逆向技术已经不能满足需求。西门子意识到这一趋势并开始提供数字化的产品数据。如今,客户可以在西门子平台或TraceParts平台上获取这些数据。

Siemens-ControlPanels (1)
设计控制柜的目的在于为特定产品如马达启动器或接触器提供完整的数字化数据。
Marcel-Schulz-Siemens
德国西门子的电子工程业务开发员Marcel Schulz。

德国西门子的电子工程业务开发员Marcel Schulz表示,西门子数据显示,利用逆向技术获取目录中的零部件平均需要花费2.7小时,而从TraceParts.com等数据库中获取同一数据仅需几分钟,并且后者的准确性更有保证。

因为所有的开发过程均涉及使用标准和已购零部件,因此这些内容的数字化能够极大造福设计师。

这对西门子而言犹为重要——西门子目前正在致力于推广数字工厂,以实现产品的数字化。此前,用户已可通过Industry Mall等平台直接从网络获取西门子可用的产品数据。与TracePart的合作并非是西门子数字化发展的第一次尝试。

Schulz指出:

客户在不同阶段都会需要我们的产品数据,例如,3D建模或者电流流程图中需要使用这些数据,企业的EPR系统中也会用到这些数据。

因此,通过DXF、STEP等标准化数据格式和eCl@ss标准化交换格式等方式,不断提高数据的标准化对西门子而言非常重要。

注册协会eCI@ss由12个德国公司于2000年建立。该协会在全球有150个成员。Schulz表示,“从加入的第一天,我们就是协会中表现积极的成员之一。”

Schulz表示:

从加入的第一天,我们就是协会中表现积极的成员之一。

Download Siemens Case Study

TraceParts相关项目 

西门子使用的应用和产品来自诸多供应商,由各种设计软件所开发。因此,机电设计师都希望从TraceParts类似的供应商处获取零部件的相关信息。TraceParts提供来自制造商认证的产品目录数据,其格式能够与CAD设计环境下使用的软件兼容。

Schulz解释道:

我们对TraceParts的要求是提高西门子产品数据的可用性,为我们的客户提供与CAD系统兼容的原生格式数据,他补充道,“这是我们为客户提供的一大增值服务”。 

在使用TraceParts的解决方案处理产品数据时,我们考虑的关键点之一是提供尽可能最全面的产品数据,以确保客户获得的信息高度一致。其中主要的数据来自控制柜部件。在2016年中年至2017年年中期间,西门子调选各部门的员工组建了专门的项目小组与TraceParts合作,负责项目调试,协调数据输送。

西门子通常使用STEP格式的中性文件数据。这令TraceParts大展身手。TraceParts的技术能够将这些数据转化成无数与用户系统兼容的原生格式。 

TraceParts 的董事总经理Christian Baumgärtner表示:

我们很骄傲能够帮助西门子实现其产品在分配、可用性和CAD多功能应用的要求。在TraceParts平台上,西门子产品目录的原生格式3D模型已经响应了来自全球客户的高度需求。您也可以在TraceParts的eCl@ss分类下找到西门子的产品。

TraceParts 也是eCI@ss的成员。目前TraceParts的门户网站根据 eCI@ss 9.1标准,提供有不同制造商的3200万个产品数据。

项目现状

项目“切实按照西门子的要求”完成,Schulz肯定,“现在,我们的数据下载量有明显的增加”。

未来,TraceParts门户网站还会定期更新西门子的产品目录,不断的升级优化。Schulz总结道,“这意味着我们的客户可以一直获取最更新的数据”。

SiemensMall_TracePartscom_Gleichstromversorgung (1)
西门子Industry Mall概览。如TraceParts上所示,选择直流电源后,用户可以下载直流电源装置的3D模型,当前有78个格式可供选择。

关于 TraceParts

TraceParts 是全球领先的工程、工业设备和机械设计 CAD 内容平台,共有来自 195 个不同国家或地区的产品信息和技术数据。 TraceParts 隶属于 1990 年成立的 Trace Group,致力于通过 CAD 零部件库、产品目录和配置器等功能强大的云端 API 和 SaaS 应用,为 800 多个不同规模、不同行业的客户提供极具针对性的营销曝光机会。

TraceParts 的全面数字营销服务可帮助零部件制造商和分销商、3D 打印和快速原型制作供应商、CAD/CAM/CAE/ECAD 软件和计算机硬件供应商推广他们的产品和服务,并开发高质量的潜在客户。

TraceParts CAD 内容平台可供全球数百万工程师和设计师免费访问。在该平台上,用户可访问 1,730 多个供应商认证产品目录、数十亿 2D 图纸和 3D CAD 模型,以及产品数据手册。这些内容完美契合众多工业领域的设计、采购、制造和维护流程及操作的数字化需求。

西门子简介

德国西门子股份公司是全球领先的技术集团。170年来,西门子以顶尖技术、创新精神、质量保障、诚信可靠和国际化发展闻名。西门子致力于电气、自动化和数字化发展,足迹遍布全球。

eCl@ss简介

eCl@ss是全球唯一符合ISO/IEC国际标准的行业标准,为产品和服务分类和说明提供国际化标准数据。

基本数据的标准化是公司发展的关键,是用户建立统一语意标准的前提。统一的语意标准是支持物联网运行,推动信息驱动型生产,即“工业4.0时代”到来的基础。

关于作者

Bernd Jäger
Bernd Jäger

Campaign Manager Digital Marketing Services, TraceParts

其他类似文章