Traceparts

Qual è il percorso tipo di un ingegnere su TraceParts.com?

Dalla fase di progettazione fino all’acquisto

Il sito TraceParts.com è una piattaforma di contenuti CAD dedicata agli ingegneri e ai progettisti di tutto il mondo alla ricerca di modelli CAD standard e certificati dai fornitori industriali.

I professionisti della progettazione che visitano questa piattaforma possono scaricare in modo gratuito e senza limiti milioni di modelli CAD in 70 formati CAD diversi.

Dalla sua creazione nel 2001, la piattaforma è cresciuta in modo costante e continuo fino a raggiungere oggi il numero impressionante di 4,2 milioni di iscritti.

Per capire il gradimento dei professionisti della progettazione nei confronti della piattaforma di TraceParts, è necessario conoscere esattamente il percorso tipo che ingegneri e progettisti compiono su questa piattaforma.

percorso tipo di un ingegnere

Fase 1 – La ricerca di soluzioni per un progetto

Gli ingegneri e i progettisti devono svolgere numerosi compiti, tra cui la redazione delle specifiche, la simulazione, la progettazione e l’assemblaggio del prototipo. L’ingegnere, quindi, non ha molto tempo da dedicare alla ricerca di componenti per l’elaborazione del suo progetto.

Per questo motivo, invece di ridisegnare componenti standard disponibili in commercio, va a cercare modelli CAD “prefabbricati” che gli consentano di velocizzare il processo di progettazione e ridurre il rischio di errori e incongruenze grazie all’uso di prodotti aggiornati e certificati dai produttori.

Questa ricerca di componenti può essere effettuata prima sul Web o direttamente su TraceParts.com.

  • Sul Web

Quando un ingegnere deve effettuare una ricerca di modelli CAD, il suo primo istinto è quello di digitare su un motore di ricerca il riferimento del prodotto desiderato + il nome del fornitore, oppure la designazione del prodotto + il termine “modello CAD”.

Con milioni di pagine indicizzate da Google, il sito TraceParts.com gode di un ottimo referenziamento.

Ecco perché il 67% del traffico del nostro sito proviene dai motori di ricerca e nel 21% dei casi gli utenti che visitano TraceParts.com approdano direttamente sulla scheda del prodotto corrispondente alla loro ricerca sul Web.

  • Su TraceParts.com

I professionisti della progettazione che visitano la piattaforma di contenuti CAD di TraceParts possono avvalersi di vari mezzi per effettuare le loro ricerche.

Secondo un recente sondaggio condotto tra i nostri utenti, nella maggior parte dei casi (63%) ingegneri e progettisti utilizzano il motore di ricerca di TraceParts per trovare dati CAD. In secondo luogo, i professionisti della progettazione preferiscono cercare tramite il catalogo di un fornitore (14%) o la classificazione TraceParts, ossia tramite famiglia di prodotti (13%).

Fase 2 – La visualizzazione dell’oggetto in 3D

Una volta trovato il componente giusto, grazie al viewer 3D WebGL sviluppato da TraceParts progettisti e ingegneri possono avere la sicurezza di scegliere il componente adatto ai loro progetti.

I professionisti della progettazione possono ottenere diverse viste del componente (anteriore, posteriore, superiore, isometrica, ecc.) con vari rendering (solido, wireframe, trasparente, ecc.) per analizzare in modo semplice e rapido il componente sotto tutte le sue forme. I progettisti possono inoltre visualizzare dimensioni direttamente nel viewer 3D. 

La funzione vista esplosa consente a sua volta di visualizzare i componenti separati di un assieme, ma posizionati secondo il modo in cui vengono assemblati. 

Quando i progettisti hanno terminato di visualizzare il componente in 3D, possono condividere facilmente le informazioni necessarie per i loro progetti grazie allo screenshot.

Fase 3 – Il download del componente

Ora che il componente è stato convalidato, l’ingegnere dovrà semplicemente connettersi al suo account TraceParts, scegliere un formato CAD tra un elenco di 70 formati e fare clic sul pulsante scarica.

Il download è molto rapido.

A questo punto, l’ingegnere ha accesso a una cartella che gli consente di importare il componente nel suo software di progettazione.

Potrà quindi disegnare il resto del prototipo e concentrarsi su altri aspetti del progetto, come ad esempio la produzione, il volume e i vincoli.

Fase 4 – Integrazione del componente

Tutte le parti utilizzate per il progetto, comprese quelle scaricate da TraceParts.com, vengono inserite nella distinta base del prodotto.

Si tratta di un elenco completo di tutti gli articoli, le parti, le materie prime e gli assemblaggi di cui l’ingegnere ha bisogno per fabbricare un prodotto.

Nel caso di un componente scaricato da TraceParts.com, l’ingegnere ha accesso ai seguenti elementi:

  • Immagini e descrizioni di prodotti
  • Istruzioni di installazione
  • Link a prodotti specifici sul sito Web del fornitore, in particolare le applicazioni di e-commerce ed e-shop
  • Documenti tecnici per la selezione di un prodotto, il montaggio o le istruzioni di manutenzione

Di conseguenza, gli ingegneri che utilizzano TraceParts non hanno più bisogno di passare ore e ore a cercare di ottenere informazioni aggiuntive da altre fonti: dispongono direttamente di ottimi dati di prodotto nella distinta base appropriata, pronti per essere trasmessi al servizio acquisti o approvvigionamenti.

Il 90% dei componenti scaricati viene poi acquistato!

Contattaci per trasformare i tuoi dati tecnici in lead

Circa l'autore

TraceParts
TraceParts

TraceParts è una delle principali piattaforme di contenuti CAD al mondo per i settori dell'ingegneria, delle apparecchiature industriali e della progettazione di macchine. TraceParts offre servizi di marketing altamente mirati per la generazione di lead a centinaia di clienti di qualsiasi dimensione e settore, attraverso potenti applicazioni SaaS e API basate sul cloud, come ad esempio librerie di componenti 3D, cataloghi di prodotti e configuratori.