Partnership
TraceParts ha stipulato una serie di partnership strategiche per assicurarsi la leadership tecnologica e di mercato a lungo termine
Partnership istituzionali
EDONI è un’associazione che si propone principalmente di studiare, sostenere e promuovere l’EDI (Electronic Data Exchange: scambio di documenti in forma strutturata attraverso reti di telecomunicazione, utilizzabili direttamente dai sistemi informatici).
eCl@ss is THE cross-industry product data standard for classification and clear description of products and services. eCl@ss has established itself as the only ISO/IEC compliant industry standard nationally and internationally. Besides its classical applications such as procurement, controlling and distribution, eCl@ss release 8.1 also shows particular strength regarding company-wide process data management as well as engineering.
EPTDA è la principale organizzazione di distributori e produttori di prodotti per il controllo del movimento e la trasmissione di energia meccanica presente nel mercato EMEA.
Partnership tecnologiche
3DSémantix commercialize novel software solutions for the Engineering and Manufacturing industries. Our solutions are developed around our Advanced Shape-based Search Engine 3DPartFinder™ and allow the enterprises to accelerate Product Development as well as their productivity. For the benefit of the users, 3DPartFinder™ has been integrated to the following CAD systems; Creo™ from PTC, NX™ and SolidEdge™ from Siemens PLM, CATIA™ and SolidWorks™ from Dassault Systèmes and Inventor™ from Autodesk.
Autodesk, Inc. è leader nel settore dei software per la progettazione 3D, l’ingegneria e l’intrattenimento.
Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE Company, mette a disposizione di aziende e persone universi virtuali nei quali immaginare innovazioni sostenibili.
Da oltre 20 anni, CAD.de è un portale apprezzato ed estremamente utile per la comunità CAD/CAM/CAE di lingua tedesca sul Web. Moderatori esperti si occupano di quasi 200.000 membri e dei loro 3,7 milioni di contributi liberamente accessibili in più di 600 forum su prodotti specializzati. Con più di tre milioni di pagine visualizzate al mese, CAD.de è uno strumento di informazione sulle novità e sugli eventi del settore, non solo per gli utenti e le persone interessate a soluzioni pratiche, ma per tutto il settore stesso.
Crossbase offre ad industrie e aziende che operano nel settore commerciale una soluzione software che consente loro di soddisfare tutti i requisiti globali delle comunicazioni relative ai prodotti.

La tecnologia CADClick sviluppata da KiM consente agli utenti di configurare, progettare e visualizzare prodotti in 3D nei campi della costruzione di macchinari, architettura, elettronica e altri settori simili.
The Most Complete Direct CAD Modeling Software—provides unmatched flexibility for manufacturers and product designers so they can easily create conceptual designs and/or manufacturing ready 3D CAD with the power of Direct CAD.
Open Design Alliance was founded in 1998 to provide the engineering industry with a standard solution for .dwg interoperability. ODA is a non-profit technology consortium with broad industry support. By sharing the cost of development for complex projects, ODA members develop solutions for far less money than any single company could do alone.
Plan Software è un’azienda specializzata in configuratori di prodotti, generatori di preventivi e cataloghi di prodotti intelligenti.
PTC fornisce soluzioni tecnologiche in grado di trasformare le modalità di creazione e supporto dei prodotti.
Solid Edge è il sistema CAD 2D/3D ibrido più completo attualmente disponibile, che utilizza la tecnologia sincrona per accelerare la progettazione, rendere più rapide le modifiche e migliorare il riutilizzo dei dati importati.
Dassault Systèmes SolidWorks Corp. offre strumenti software 3D completi che consentono di creare, simulare, pubblicare e gestire dati.
SpaceClaim è leader nel settore delle soluzioni di modellazione diretta 3D dedicate alla progettazione concettuale rapida e alla manipolazione della geometria.
TopSolid offre una soluzione completamente integrata per le attività aziendali di progettazione, produzione e gestione.
FEDERTEC, l’Associazione che rappresenta l’industria Italiana della Componentistica e delle Tecnologie Meccatroniche per la Potenza Fluida, la Trasmissione di Potenza, il Controllo e l’Automazione Intelligente dei Prodotti e dei Processi Industriali, si conferma il punto di riferimento per il settore dell’automazione industriale, focalizzato sull’integrazione delle diverse tecnologie utilizzate e volto a rappresentare l’intera filiera. Le aziende associate FEDERTEC rappresentano uno spaccato importante dell’economia italiana e insieme esprimono valori di assoluto rilievo con un fatturato di settore complessivo che a fine 2022 ha superato i 14 miliardi di € ed un valore del mercato nazionale di 10,5 miliardi di €.

English
Deutsch
Français
Español
Português
中文 (中国)
日本語
Русский