La société Winkel GmbH, installée à Illingen dans le Bade-Wurtemberg, fabrique une grande variété de pièces, composants et systèmes pour des guidages intelligents, du rouleau combiné au système de manutention complexe.
Pour que les concepteurs du monde entier puissent intégrer ces modules et bientôt les systèmes complexes de Winkel dans leurs conceptions, les modèles CAO sont disponibles en ligne sur le portail www.traceparts.com.
Il n’y a certes rien de nouveau dans le fait de pouvoir télécharger depuis Internet des pièces standard et normalisées, telles que des roulements à billes ou des vérins hydrauliques, sous forme de modèles 3D, même au format de données natif, et les intégrer dans ses propres conceptions.
La difficulté réside cependant dans la qualité du modèle : toutes les pièces, quelle que soit leur origine, ne correspondent pas nécessairement à la pièce réelle.
Or l’efficacité, passe par l’utilisation de catalogues autorisés, conviviaux et toujours à jour. traceparts.com, par exemple, propose plus de 100 millions de modèles CAO 2D et 3D dans plus de 300 catalogues.
Accumulateur de palettes de Winkel, exemple des nombreux systèmes de manutention et déplacement que l’entreprise fabrique.
Une plus grande convivialité grâce à de nouvelles possibilités
Si une partie de la gamme des produits Normydro est aujourd’hui fabriquée à l’extérieur de l’entreprise, Benteler Distribution France dispose des moyens de production lui permettant pour répondre à toute demande.
Les utilisateurs bénéficient d’une plus grande convivialité s’ils peuvent configurer en ligne des mécanismes complexes en fonction de leurs besoins et les télécharger au format CAO natif.
Jusqu’à présent, un utilisateur qui a besoin de ces modèles CAO doit généralement les commander auprès de son fournisseur, la plupart du temps dans le cadre d’un processus de devis.
Le fabricant des modules travaille pendant plusieurs jours à l’élaboration de ce modèle sur mesure et le soumet avec le devis. Le délai qui s’écoule entre la demande et la livraison est souvent de une à deux semaines.
Cette façon de faire est aujourd’hui obsolète et beaucoup trop coûteuse.
Grâce à la technologie moderne de configuration, il est possible de faire mieux. C’est ce que montre un projet sur lequel travaille le fabricant de pièces et composants Winkel GmbH avec TraceParts.
« L’innovation en mouvement »
Située à Illingen, entre Stuttgart et la Forêt Noire, Winkel GmbH a été fondée il y a presque 30 ans. « Nous avons commencé à l’époque en commercialisant des composants pour les chariots élévateurs« , indique Christian Winkel, associé-gérant.
Peu après, l’entreprise a développé un système de rouleaux combinés qui peuvent absorber des forces aussi bien radiales qu’axiales. Ils permettent d’effectuer des mouvements verticaux et horizontaux sur une multitude de machines et d’appareils de levage de façon économique.
Pour ce faire, ils sont dotés de rails de guidage et d’accessoires à paroi épaisse. Ces systèmes modulaires peuvent supporter des charges variant de 10 kg à 100 t. Grâce à la grande variété des modules, par exemple des rails en acier inoxydable, des rouleaux avec revêtement plastique, etc., ils peuvent être utilisés dans pratiquement tous les secteurs.
Par ailleurs, Winkel construit également des systèmes complets : robots de portails, systèmes de levage, systèmes de levage et rotation, systèmes automatisés de véhicules guidés, plates-formes de travail, etc.
Lors de la réalisation, l’accent est fortement mis sur les souhaits du client, même s’il n’y a qu’une seule pièce. C’est pourquoi 15 des 120 employés de Winkel sont des concepteurs. « La personnalisation est l’une de nos forces, ainsi que de courts délais de livraison « , se félicite Christian Winkel.

Coupe transversale d’un rouleau combiné de Winkel, parmi les nombreuses conceptions possibles.
Toutes les pièces en ligne
Le catalogue général de Winkel contient environ 400 pages. Le fabricant avait depuis longtemps l’intention de mettre également en ligne les pièces qu’il contient, afin qu’elles soient disponibles à tout moment dans le monde entier. C’est aussi pourquoi il collabore avec TraceParts depuis quasiment 10 ans.
TraceParts crée les catalogues en ligne et les met à disposition sur son portail www.traceparts.com. Winkel est « extrêmement satisfait » de ce travail, comme le souligne Christian Winkel. Lorsque Winkel commercialise de nouvelles pièces, TraceParts les met immédiatement en ligne.
Toutefois, dans le cas de mécanismes complexes, tels que des systèmes de manutention à plusieurs axes, la tâche n’est pas si facile.
En effet, les variations de formes étant trop importantes, il est impossible de les mettre toutes en ligne. Le concepteur est donc obligé de repasser par le processus de devis qui lui monopolise beaucoup de temps.
Ce processus est en train de changer, grâce à la technologie de configuration de TraceParts, qui fonctionne en toute fiabilité.
Winkel fournit les modèles CAO à TraceParts, ainsi que toutes les informations requises pour configurer les modèles pertinents. Nous convertissons ces données en un modèle CAO configurable et ajoutons toutes les informations nécessaires sous la forme de règles, de formules ou d’accès à des tables, rendant ainsi le mécanisme configurable en ligne, en utilisant la puissante technologie CADClick développée avec notre partenaire de longue date KiM GmbH,
explique Christian Baumgärtner, directeur général de TraceParts à Amberg, en Allemagne.
L’utilisateur n’a alors plus qu’à entrer ses valeurs sur une interface simple, comme les poids de transport, les distances de transport, etc. Le système crée alors rapidement un modèle CAO valide qui peut être téléchargé dans n’importe quel format. Il ne faut que quelques minutes alors que cette tache prenait des jours voire des semaines.
En outre, le service est disponible 24 heures/24, 7 jours/7, et pas seulement pendant les heures ouvrées normales. Ce facteur est important pour les concepteurs qui résident dans des fuseaux horaires différents »,
indique Christian Baumgärtner.
Les utilisateurs peuvent accéder au système de configuration via la procédure standard sur traceparts.com ou en se rendant sur la page d’accueil de Winkel.
S’ils passent par TraceParts, Winkel reçoit bien sûr aussi la configuration terminée à l’issue du processus, car elle est automatiquement transférée sur ses systèmes informatiques de sorte que toutes les étapes ultérieures du processus puissent être effectuées directement.

Christian Winkel, associé-gérant de Winkel GmbH, présente quelques nouveautés de son entreprise.
Jusqu’à présent, Winkel a réalisé deux systèmes de levage, qui sont déjà utilisés. Tous les autres systèmes pour lesquels Winkel a signé un contrat avec TraceParts devraient être disponibles d’ici fin 2012.
En outre, grâce à TraceParts, l’opportunité est offerte aux fabricants de systèmes complexes de créer des catalogues en ligne, avec tous les avantages que cela implique : gain de temps, d’argent et d’énergie pour le fabricant aussi bien que pour l’utilisateur.
Les fabricants de composants qui profitent de cette opportunité auront ainsi une longueur d’avance sur ses concurrents.
| Pour plus d’informations : Winkel : www.winkel.de Modèles CAO de Winkel sur traceparts.com Contactez nous : info@traceparts.com |

English
Deutsch
Italiano
Español
Português
中文 (中国)
日本語
Русский