Traceparts
Contrinex logo

Contrinex est un leader dans la fabrication de capteurs inductifs et photoélectriques. La société suisse, qui a établi son siège à Givisiez, propose une gamme unique de produits dont les niveaux de performances sont bien supérieurs à ceux des capteurs standard.

Depuis sa fondation en 1972 en tant qu’entreprise unipersonnelle, Contrinex s’est développé en une multinationale comptant plus de 500 collaborateurs et des partenaires commerciaux expérimentés dans plus de 60 pays.

Néanmoins, le groupe se consacre toujours exclusivement au développement, à la fabrication et à la commercialisation d’équipements de détection pour l’industrie.

Contrinex s’est notamment spécialisé dans les domaines suivants :

  •  détecteurs miniatures ;
  •  longues portées de détection ;
  •  résistance aux influences environnementales extrêmes ;
  •  détecteurs incorporés dans des boîtiers entièrement métalliques.

La gamme des produits de Contrinex englobe un vaste choix de capteurs de tout type, depuis des détecteurs courants jusqu’à des détecteurs à hautes performances. Le point fort de l’entreprise reste toutefois la réalisation de produits innovants très performants, qui font de Contrinex un fabricant « pas comme les autres ».

Bien qu’ils puissent parfois se ressembler de prime abord, les capteurs ne sont pas des vis. Ce sont des systèmes électromécaniques complexes. Si leur utilisation ne pose aucun problème dans la majorité des cas, les applications plus difficiles nécessitent un contact étroit entre l’utilisateur et le fabricant.

L’objectif premier de Contrinex est de consolider et d’étendre l’avance technologique qui a été atteinte dans les différents domaines. Cette avance, qui se mesure toujours en termes de valeur offerte aux clients, est une condition essentielle aux succès futurs de l’entreprise.

Partenariat de longue date avec TraceParts

Contrinex a commencé à mettre à disposition de ses clients les données de ses produits en 3D dès 2000. L’entreprise a alors choisi TraceParts comme partenaire étant donné sa notoriété et les nombreuses possibilités techniques qu’il offre.


Depuis lors, les données de Contrinex ont toujours été mises à jour dans les différentes solutions de publication de TraceParts.

La refonte du site web de Contrinex a été achevée en 2009. Désormais, les utilisateurs bénéficient entre autres de l’intégration transparente des données en 3D créées par TraceParts directement dans le site web de Contrinex.

Ils disposent ainsi de deux possibilités pour accéder rapidement et aisément aux données en 3D. D’un côté, ils peuvent parcourir tout le catalogue 3D sur le site web de Contrinex et sélectionner un produit.

De l’autre côté, ils peuvent choisir le produit approprié à partir du sélectionneur de produits de Contrinex, puis télécharger directement le fichier CAO natif ou neutre correspondant, conjointement aux informations du produit et à la documentation technique.

 Les utilisateurs n’ont pas besoin de sélectionner une seconde fois dans le catalogue 3D un produit qu’ils ont déjà choisi dans le sélectionneur de produits de Contrinex. Contrinex offre à ses clients une convivialité optimale tout en proposant un accès direct au catalogue 3D, explique Christian Baumgärtner, Directeur Général de TraceParts GmbH.

TraceParts s’est une fois de plus avéré être un partenaire compétent lors de l’intégration transparente de nos données de CAO en formats 3D natifs et neutres dans notre nouveau site web.

Les idées et propositions qu’a émises TraceParts pour la réalisation témoignent du savoir-faire considérable qu’il possède dans ce domaine. L’accès rapide à tous les modèles 3D des produits représente un avantage phénoménal, aussi bien pour nous que pour nos clients.

TraceParts a toujours eu à cœur de satisfaire nos besoins rapidement et en toute flexibilité, confie Claudia Blackburn, directrice du marketing chez Contrinex.

TraceParts a créé les données des capteurs à l’aide d’un processus paramétrique et indépendamment de toute application de CAO. Les modèles des produits peuvent ainsi être générés en temps réel puis diffusés dans un format CAO natif ou neutre pour répondre aux besoins de tous les utilisateurs.

Contrinex dispose ainsi d’une intégration transparente particulièrement efficace : les utilisateurs n’ont pas l’impression de quitter le site web de Contrinex, alors que les modèles 3D des produits sont générés en arrière-plan par TraceParts.

Grâce à la création paramétrique des données, les similitudes au sein d’une famille de produits ont été exploitées beaucoup plus efficacement que si un modèle avait été produit pour chaque taille.

Les utilisateurs CAO sont guidés dans le processus de sélection d’un composant à partir de critères techniques spécifiques. Ils sont ainsi assurés de toujours trouver un composant qui existe vraiment. Les utilisateurs de Contrinex bénéficient désormais d’une nette amélioration de l’efficacité de leurs processus de conception et de commande.

Les données de CAO peuvent être envoyées par e-mail, téléchargées ou transférées directement du site web de Contrinex dans le logiciel de CAO de l’utilisateur via la technologie CadClick (click2CAD), si le système de CAO est installé sur le PC à partir duquel l’utilisateur accède au site. Ainsi, les modèles 3D sont intégrés directement dans la CAO d’un simple clic de souris, conclut Christian Baumgärtner.

Pour plus d’informations :
Contrinex : www.contrinex.fr
Contactez nous : info@traceparts.com