Traceparts

Pour les usines et les fournisseurs de pièces détachées, Sixten est capable de s’adapter à chaque demande avec dynamisme et efficacité. Sixten est aujourd’hui un des leaders dans la conception, la production et la commercialisation de joints sur un marché technologique en perpétuelle évolution. Découvrez dans cet article comment leur collaboration avec TraceParts leur permet de passer à la vitesse supérieure

A propos de Sixten 

Sixten est un des leaders dans la conception, la production et la commercialisation de joints, répondant aux besoins d’un marché en développement. Forte d’une solide expérience et d’un savoir-faire éprouvé, Sixten est capable de se moduler sur chaque proposition, en offrant toujours la solution technologique la plus avancée et la plus efficace. 

Sixten dispose d’un système de production interne avec une CNC spéciale capable de fournir un profil géométrique adapté avec n’importe quel composé et certification. C’est pour ces raisons que Sixten se sent prêt à poursuivre un parcours plus important, de qualité et de professionnalisme avérés. 

Les composants que Sixten propose sont utilisés dans différents secteurs. Tels que : 

  • Emballage & embouteillage 
  • Etiquetage 
  • Bandes transporteuses 
  • Machines-outils 
  • Automobile 
  • Etc. 

Innovation : Make Today ® trademark 

Sixten a déposé la marque Make Today ® en 2020, permettant aux entreprises de créer leur joint parfaitement adapté à leurs besoins. Cela permet que l’ensemble des caractéristiques d’un produit ou d’un service réponde aux exigences exprimées. Sixten a toujours cherché à satisfaire pleinement ses clients dans l’exercice de ses activités. 

Sixten a également développé un système de gestion de la qualité établissant des méthodes de travail et de communication entre les différentes fonctions, et a défini toutes les activités, y compris l’échange linéaire d’informations entre le client et l’entreprise. 

Sixten

Le joint torique est l’un des éléments le plus simple et le plus économique disponible. Largement utilisé pour les joints statiques, il a en revanche généralement une utilisation limitée en termes de joint dynamique et sa durée de vie est souvent insuffisante. La possibilité de fabriquer des joints toriques avec une grande variété d’élastomères permet de réaliser des étanchéités en présence d’une large gamme de fluides et de températures.  

Pour quelles raisons Sixten a choisi de mettre ses composant en ligne ? 

Sixten a toujours cherché à collaborer étroitement avec ses clients sur le plan technique, en s’appuyant sur le professionnalisme et les connaissances dont disposent leurs experts. Ils ont profité de la collaboration avec TraceParts pour offrir un meilleur service pour la conception de systèmes d’étanchéité simples ou complexes. 

Ce choix a été dicté par la volonté de se développer en mettant à la disposition des clients de plus en plus d’outils de conception. L’évolution de tous les domaines technologiques oblige l’entreprise à rechercher continuellement de nouvelles technologies qui répondent aux besoins les plus exigeants du marché. 

La rapidité, la compétitivité et l’innovation sont indispensables et Sixten srl vise une amélioration continue. 

Pourquoi TraceParts ? 

Nous avons choisi de collaborer avec TraceParts pour leurs compétences et leur professionnalisme dans la conception et la réalisation de catalogues numériques. Et il semble que ce soit le bon choix.

Mr. Tiziano Borsari CEO Sixten srl 

Sixten croit fermement que le catalogue en ligne peut les aider à faire face à la compétitivité sur le marché, en améliorant leur perception et leur connaissance de la marque. 

La possibilité d’avoir un catalogue disponible 24 heures sur 24 dans toutes les langues permettra certainement d’atteindre toutes les réalités qui jusqu’à présent étaient difficiles à atteindre. 

 Nous connaissions déjà TraceParts, mais ce n’est qu’en 2023 que nous avons décidé d’approfondir la relation afin d’offrir à nos clients un service de conception à 360°. 

Mr. Tiziano Borsari CEO Sixten srl 

Sixten avait déjà fait quelque chose de similaire en interne à la suite d’une demande d’un de leurs clients, mais la collaboration avec TraceParts symbolise pour Sixten une opportunité comme ils n’en avaient encore jamais eu.  

Quel était votre objectif en fournissant des modèles CAO de vos composants aux concepteurs ? 

Sixten s’efforce de placer les concepteurs dans des conditions idéales, en mettant à leur disposition des catalogues papier et numériques, des certifications, des fiches techniques et, désormais, des joints 3D. Ce faisant, Sixten simplifie le travail et enrichit les connaissances de leurs clients avec des notions simples mais infiniment importantes. 

Vous souhaitez rendre vos composants visibles avec TraceParts ? Découvrez les avantages de la publication d’un catalogue 3D avec TraceParts.

A propos de l'auteur

Mathis Michel
Mathis Michel

Digital Marketing Specialist, TraceParts