Traceparts

T-Flex Parametric et TraceParts s’associent pour offrir des millions de modèles 3D au format natif T-Flex en accès illimité et gratuit.

t-flex parametric cad logoAmberg, Allemagne – le 8 septembre 2009 – T-Flex Parametric et TraceParts annoncent la disponibilité du format natif T-Flex dans la bibliothèque de composants CAO TraceParts. Les utilisateurs T-Flex peuvent accéder directement via Internet aux millions de modèles de composants du commerce des principaux fabricants et de normes.

 

Outre les excellentes fonctions déjà existantes de T-Flex CAO Version 11, les utilisateurs bénéficient maintenant du service à forte valeur ajoutée issu du partenariat avec TraceParts. Les constructeurs de machines, d’installations mécaniques et de moules gagnent ainsi un temps précieux en n’ayant plus à demander les modèles CAO auprès de chacun de leurs fournisseurs ni à redessiner eux-mêmes les composants dans leur CAO. De plus le moteur de recherche de TraceParts permet de trouver rapidement et facilement les pièces commerciales ou normalisées souhaitées. Les catalogues 3D TraceParts sont disponibles sur www.tracepartsonline.net/ws/t-flex pour un chargement direct dans le format natif T-Flex.

 

availability of the native T-Flex format in the TraceParts CAD Parts Library

 

« Nous sommes ravis du partenariat avec T-Flex », déclare Christian Baumgärtner, Directeur Général de la société TraceParts GmbH. « T-Flex offre un excellent rapport qualité-prix. Les fournisseurs de composants des catalogues TraceParts obtiennent ainsi une visibilité supplémentaire, tandis que les utilisateurs T-Flex économisent un temps précieux. »

 

Le distributeur de T-Flex pour l’Allemagne, HEPS (www.heps.de) ajoute : « Une nouvelle étape a été franchie pour optimiser la productivité dans la phase de conception des produits. L’interface simple et conviviale de TraceParts et le support du format natif T-Flex ont été pour nous la bonne décision ! Une situation gagnant-gagnant pour TraceParts, pour T-Flex, pour les fournisseurs et surtout pour nos clients. Un excellent partenariat. »

 

Le système T-Flex CAO bénéficie d’un développement continu depuis 1978. Il s’agit d’un système 2D / 3D combiné pour le dessin technique à base d’historique (Modélisation & Conception Assistées par Ordinateur) spécialisé dans la construction de machines, d’installations et de moules avec open API intégré.

 

Ce logiciel 3D offre toutes les fonctionnalités courantes telles que les pièces mono et multi-corps, les sous-ensembles et soudures, les tôles et tubes, les solides et les surfaces de forme régulières ou libres, la commande de tableau ou de bases de données, les dérivés de plans associatifs selon différentes normes, y compris les vues de coupes et de détails, ainsi que les nomenclatures automatiques.
La partie 2D n’est pas seulement un élément du système de modélisation, mais constitue un ensemble CAO complet, qui permet d’établir des plans normalisés paramétrés (!), des schémas de montage et même des sous-ensembles en 2D. Le passage direct vers le module de FAO optionnel, le module d’analyse (FEA) et le module d’analyse dynamique mérite également d’être mentionné.

 

 

À propos de Top Systems
Top Systems est une des principales entreprises de développement russes qui propose des solutions étendues de CAO/FAO/IAO/PDM intégrées pour ingénieurs et bureaux d’études industriels. Top Systems développe et distribue la gamme de produits T-FLEX, qui cible essentiellement l’industrie de fabrication mécanique, mais également d’autres domaines industriels dans lesquels la conception et la fabrication sont étroitement liées (bois, tôles, industries du verre, etc.). Top Systems distribue dans le monde entier des solutions logicielles en différentes langues, soit directement, soit par le biais de partenaires de distribution.www.tflex.com

 

 

À propos de HEPS
La société HEPS, installée à Mülheim an der Ruhr en Allemagne dispose de plus de 17 ans d’expérience dans le domaine CAO/FAO et DNC. Outre les prestations de services dans ce domaine, la gamme de produits de la société ne comprend que des produits focalisés sur la pratique et éprouvés dans la pratique. L’application de CAO T-Flex en fait partie. Vous trouverez de plus amples informations sous www.heps.de

 

 

À propos de TraceParts
TraceParts est un spécialiste du contenu et du marketing 3D pour l’ingénierie et la conception. Appartenant au Groupe Trace Software fondé en 1989, TraceParts développe et distribue des solutions logicielles qui aident les utilisateurs de CAO à augmenter leur productivité grâce à des bibliothèques de composants CD et Internet, des catalogues électroniques et des configurateurs. Les services et les solutions développés par TraceParts permettent aux fabricants de composants de transformer leurs plans CAO et autres données techniques en un formidable outil de vente et de marketing. TraceParts est aujourd’hui l’une des bibliothèques CAO les plus complètes et les plus largement utilisées au monde, avec plus de 750,000 utilisateurs, 200 catalogues de composants et 100 millions de plans CAO. Pour plus d’informations, visitez le site www.traceparts.com.

A propos de l'auteur

TraceParts
TraceParts

TraceParts est l'une des principales plateformes de contenu CAO au monde pour l'ingénierie, les équipements industriels et la conception de machines. TraceParts offre des services marketing de génération de leads très ciblés à des centaines de clients de toutes tailles et de tous les secteurs, via une puissante API basée sur le cloud et des applications SaaS telles que des bibliothèques de composants 3D, des catalogues de produits et des configurateurs de produits.