Durch die Veröffentlichung seines CAD-Modellkatalogs mit TraceParts gelingt es Flomatic, die Ventilauswahl für Ingenieure zu vereinfachen
Flomatic, ein führender Hersteller von Ventillösungen für Trinkwasser, Wassersysteme und Abwasseranwendungen, hat kürzlich die Zusammenarbeit mit TraceParts, einer der weltweit führenden CAD-Content-Plattformen, aufgenommen. Die Kooperation zielt darauf ab, den Ventilauswahlprozess für Ingenieure zu verbessern. So soll ein einfacher Zugang zu genauen Produktinformationen und detaillierten CAD-Modellen ermöglicht werden.
Über Flomatic
Seit 1933 stellt Flomatic Valves Komplettlösungen für die Wasser- und Abwasserindustrie her. Dabei setzt das Unternehmen auf nachhaltige Geschäftspraktiken und innovative Lösungen.
Sauberes und trinkbares Wasser zu den Menschen zu bringen, die es brauchen – dieser Auftrag ist zugleich unsere Verantwortung.
Flomatic hat sich auf die Herstellung von Ventilen in Größen von ¼ Zoll bis 36 Zoll für eine Vielzahl von Projekten im öffentlichen und industriellen Sektor sowie dem Bewässerungsmarkt spezialisiert.
Zu den Spezialgebieten gehören: Geräuschlose Rückschlagventile, automatische Regelventile, Rückschlag- und Luftklappen, Absperrventile (Klappen, Schieber und Stopfenventile), Durchflussregelventile, Kugelrückschlagventile, Rückschlagventile für Tauchpumpen und mehr.
Die Lösungen von Flomatic Valves richten sich in erster Linie an Ingenieure, Wasserwirtschaftsunternehmen, öffentliche Einrichtungen, Maschinenbauer usw.
Reinwasser-Ventile von Flomatic: Entlüftungs- und Vakuumventile
Die Entlüftungsventile von Flomatic sind innovative Lösungen zur effektiven Verwaltung und Kontrolle von Lufteinschlüssen oder Gasansammlungen in Wasser- und Abwassersystemen. Diese Ventile spielen eine wesentliche Rolle bei der Aufrechterhaltung der Systemeffizienz, bei der Verhinderung von Rohrleitungsschäden sowie bei der Gewährleistung eines unterbrechungsfreien Betriebs.
Flomatic bietet eine Reihe von Entlüftungsventilen an, die auf die unterschiedlichen Anforderungen der verschiedenen Einsatzbereiche abgestimmt sind. Diese Ventile sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und überzeugen auch in anspruchsvollen Umgebungen mit einer langen Lebensdauer. Mit Merkmalen wie Schwimmern aus rostfreiem Stahl, korrosionsbeständigen Beschichtungen und einer robusten Konstruktion sind die Entlüftungsventile von Flomatic so konzipiert, dass sie auch unter schwierigen Bedingungen eine konstante Leistung erbringen.
MINIAIR® AIS – Gehäuse aus duktilem Gusseisen mit Epoxidbeschichtung. Abdeckung mit zwei Schrauben und Edelstahlverkleidung. Gewindeanschlüsse: Innengewinde x Innengewinde. Rostfreier Sitz mit Viton-O-Ring. Kleine Düse. Entlüftet unter Leitungsdruck.
Der Produktkatalog von Flomatic jetzt auf TraceParts.com
Aufgrund von Anfragen nach CAD-Modellen für seine Produkte entschied sich Flomatic, TraceParts mit seiner Expertise in der 3D-Modellierung und der Veröffentlichung von CAD-Inhalten zu beauftragen. Dabei sollte sowohl den Ingenieuren als auch den Vertriebsteams von Flomatic die Auswahl der Flomatic-Ventile einfach und transparent ermöglicht werden.
Daniel Hidalgo, Marketing Manager bei Flomatic, berichtet über seine Erfahrungen mit TraceParts, warum sich Flomatic für diese Lösung entschieden hat und was sie ganz konkret für das Unternehmen bedeutet:
„Nach einer sorgfältigen Auswertung mehrerer Lösungen haben wir uns für TraceParts entschieden: Das Unternehmen hat eine außergewöhnliche Erfolgsbilanz und bietet eine nahtlose Erfahrung für technische Planer und Ingenieure.
Vom ersten Moment an war uns klar, dass TraceParts einen gut strukturierten und effizienten Ansatz verfolgt. Das Team von TraceParts begleitete uns durch alle Phasen und sorgte für eine reibungslose und problemlose Implementierung ihrer webbasierten Lösungen. Dank dem Fachwissen und der Detailgenauigkeit von TraceParts war der gesamte Prozess unglaublich einfach, wodurch wir wertvolle Zeit und Ressourcen einsparen konnten.
Als amerikanischer Hersteller sind wir stets bestrebt, nicht nur unsere Produkte, sondern auch unseren Service zu verbessern. Und unsere Zusammenarbeit mit TraceParts passt perfekt zu diesem Ansatz. Durch die Integration des umfangreichen BIM/CAD-Katalogs von TraceParts in unser Angebot können wir den Ingenieuren, die nach einer Ventillösung suchen, nun eine noch bessere Erfahrung bieten.
Die Ingenieure können nun problemlos auf genaue und aktuelle Produktinformationen, detaillierte CAD-Modelle und technische Spezifikationen zugreifen. Diese nahtlose Integration ermöglicht es Ingenieuren, fundierte Entscheidungen zu treffen, und den gesamten Prozess – von der Spezifikation bis zur Installation – zu beschleunigen.
Wir sind zuversichtlich, dass unsere Partnerschaft mit TraceParts einen erheblichen Mehrwert für unsere Kunden schaffen und die allgemeine Benutzerfreundlichkeit optimieren wird. Gemeinsam wollen wir herausragende Leistungen erbringen und sicherstellen, dass die Suche der Ingenieure nach der perfekten Ventillösung völlig problemlos verläuft.“
TraceParts bietet Planern und Ingenieuren nicht nur einen einfacheren Zugang zu den CAD-Dateien von Flomatic, sondern auch einen benutzerfreundlichen Zugriff auf alle zugehörigen und aktualisierten Daten.